Compteur avec sortie impulsionnelle
Présentation
La norme CEI 62053-31 s’applique aux compteurs suivants :
-
iEM2000T
-
iEM3110
-
iEM3155
-
iEM3210
-
iEM3255
-
iEM3355
-
Compteur avec sortie impulsionnelle
Le compteur délivre une sortie impulsionnelle.
Les informations Modbus du tableau suivant sont données pour un compteur connecté à la voie 1.
La même voie (interface Ti24) du I/O Smart Link peut prendre en compte deux compteurs :
-
Un connecté à l'entrée I1
-
Un connecté à l'entrée I2
|
Description |
Adresse(1) |
Nb de registre(s) |
Type |
Action |
Valeurs et significations |
|---|---|---|---|---|---|
|
Etat |
|||||
|
Sortie impulsionnelle (compteur 1) |
0x3778 |
1 |
BITMAP |
R |
Bit 0 |
|
Sortie impulsionnelle (compteur 2) |
0x3778 |
1 |
BITMAP |
R |
Bit 1 |
|
Compteurs |
|||||
|
Indicateur de puissance ou flux (compteur 1) |
0x377C |
2 |
Float32 |
R |
(2) |
|
Indicateur de puissance ou flux (compteur 2) |
0x377E |
2 |
Float32 |
R |
(2) |
|
Compteur de consommation (compteur 1) |
0x3780 |
2 |
UINT32 |
R |
(3) |
|
Compteur de consommation (compteur 2) |
0x3782 |
2 |
UINT32 |
R |
(3) |
|
Paramètres |
|||||
|
Poids d'impulsion (compteur 1) |
0x3796 |
1 |
UINT |
RW |
(2) |
|
Poids d'impulsion (compteur 2) |
0x3797 |
1 |
UINT |
RW |
(2) |
|
(1) Pour adresser les registres de la voie N (1≤ N ≤ 11), il faut ajouter 40 × (N - 1) aux registres de la voie 1. (2) Le registre contient la valeur de débit (flux).
(3) La valeur de la consommation (associée à une voie) est obtenue en multipliant le nombre d'impulsions (reçues par les entrées I1 et I2 de cette voie) par le poids d'impulsion. |
|||||