Auxiliaire de signalisation iOF+SD24
Présentation
L'auxiliaire de signalisation iOF+SD24 permet de connaître l’état (OF) et l’état de déclenchement sur défaut (SD) des appareils suivants :
-
Disjoncteur iC60
-
Disjoncteur différentiel iID
-
Disjoncteur iC40
-
Disjoncteur iC40 XA
-
Disjoncteur iC40 ARC
-
Disjoncteur iCV40
-
Disjoncteur iCV40 XA
-
Disjoncteur iCV40 VigiARC
-
Disjoncteur différentiel iID40
-
Disjoncteur iDPN ARC
-
Disjoncteur iDPN Vigi
-
Disjoncteur iDPN VigiARC
-
Interrupteur-sectionneur à déclenchement à distance iSW-NA
Les informations Modbus du tableau suivant sont données pour un auxiliaire iOF+SD24 connecté à la voie 1.
|
Description |
Adresse(1) |
Nb de registre(s) |
Type |
Action |
Valeurs et significations |
|---|---|---|---|---|---|
|
Etat |
|||||
|
Etat OF |
0x3778 |
1 |
BITMAP |
R |
bit 0 = 0 : disjoncteur ouvert bit 0 = 1 : disjoncteur fermé |
|
Etat SD |
0x3778 |
1 |
BITMAP |
R |
bit 1 = 0 : dispositif déclenché (présence d'un défaut) Bit 1 = 1 : appareil non déclenché |
|
Compteurs |
|||||
|
Nombre de cycles ouverture/fermeture du disjoncteur |
0x3784 |
2 |
UINT32 |
RW |
– |
|
Nombre de déclenchements |
0x3786 |
2 |
UINT32 |
RW |
– |
|
Temps de fonctionnement de la charge |
0x3788 |
2 |
UINT32 |
RW |
en heures |
|
(1) Pour adresser les registres de la voie N (1≤ N ≤ 11), il faut ajouter 40 × (N - 1) aux registres de la voie 1. |
|||||