7ES02-0421-03

Puesta en marcha para el cumplimiento de las normas de seguridad funcional

Introducción

En una instalación conforme con las normas de seguridad funcional, deberá comprobar la configuración del dispositivo y el sistema completos antes de la puesta en marcha de la instalación.

Proceso de puesta en marcha

Fase Descripción
1

Valide el cableado del dispositivo conforme a la descripción que aparece en la sección instalación y cableado del producto. Consulte la sección Instalación y cableado del producto.

2

Valide los ajustes del dispositivo conforme a la descripción que aparece en la configuración del producto. Consulte la sección Requisitos de cumplimiento de normas de seguridad.

Utilización del protocolo Modbus/98 para la puesta en servicio

El protocolo de comunicación el dispositivo cumple los requisitos de la norma IEC60730-1: Anexo H (Clase B de software). El uso de este protocolo de comunicación en lugar de la interfaz Modbus estándar proporciona un canal funcional seguro entre el dispositivo y el sistema.

Puede confirmar el procedimiento de configuración y puesta en marcha del dispositivo (Prueba de la supervisión de aislamiento y la detección de fallos de aislamiento) asegurándose de que los valores establecidos en el dispositivo son los previstos (función de escritura Modbus/98) y que los valores leídos desde este son fiables (de acuerdo lo dispuesto en la norma IEC 60730-1: Anexo H, Clase B).

El protocolo es un complemento del protocolo estándar Modbus  (según su definición en el documento  Modbus Serial Line Protocol and Implementation Guide v1.02 [Manual de implementación y especificación del protocolo Modbus en líneas serie v1.02], disponible en Modbus.org) que emplea un código funcional desarrollado específicamente: 98 (0x62). Consulte el documento sobre el protocolo Modbus/98 específico para obtener una descripción detallada del protocolo y un manual de implementación del controlador maestro.

El protocolo se vale del mecanismo de sesiones que se describe a continuación para encapsular la comunicación en una estructura segura:

Aunque pueden producirse múltiples operaciones de lectura/escritura conforme a Modbus/98 durante una sesión activa, es obligatorio cerrar la sesión al final de una determinada secuencia.

NOTA: El maestro del sistema debe confirmar que se han cerrado las sesiones. Un tiempo de espera establecido durante la secuencia de sesión abierta le permite que la sesión se cierre automáticamente tras transcurrir un determinado plazo.

El uso de este protocolo ofrece las siguientes funciones:

  • Integridad de los datos: La integridad de los datos transmitidos y procesados por el dispositivo durante fallos del dispositivo y el sistema utilizando mecanismos de gestión de errores específicos integrados en el protocolo.

  • Sincronización de las comunicaciones: Las transmisiones son secuenciales y se desarrollan en una ventana temporal válida.

  • Enlace seguro: Los dispositivos maestro y esclavo identifican ambos extremos de la sesión de comunicación activa utilizando tokens únicos que se reinicializan en cada sesión.

Puede utilizar ambos protocolos (Modbus estándar y Modbus/98) al mismo tiempo en el dispositivo. Sin embargo, para cumplir todos los requisitos relativos a normas de seguridad funcional, el sistema que integra el dispositivo debe seguir la siguiente secuencia de configuración (utilizando el protocolo Modbus/98):

Parámetro Dirección Registro Valor Comentario
dec hex dec hex
Bloquear el protocolo Modbus estándar 754 2F2 755 2F3 1 (ENCENDIDO) La función de lectura sigue estando activa
Bloquear la HMI con contraseña 3014 BC6 3015 BC7 0000...9999 Establecer contraseña
3015 BC7 3016 BC8 1 Activar protección por contraseña
NOTA: Los parámetros de la lista se almacenan en la memoria no volátil y, por tanto, no se borran tras un ciclo de apagado/encendido.

El dispositivo no puede confirmar si los datos recibidos son correctos y aplicables al sistema. Este solo puede confirmar la integridad de los datos recibidos.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?