7ES02-0421-03

Iconos de información

Los iconos de la zona de información de la pantalla LCD proporcionan información, como el menú que se encuentra seleccionado y el estado de la alarma de aislamiento.

The following table is profiled. Check for row profiling before updating any content
Check for IFL12H row profiling
Icono Descripción
Menú principal
  • Resistencia del sistema (en ausencia de un fallo de aislamiento)

  • Menú de parámetros de medición

  • Menú de supervisión

  • Impedancia del sistema

  • Resistencia del sistema como registro en la página Registro

Menú de registro de fallos
Menú de tendencias
Menú y submenú de establecimiento de parámetros
Menú de selección del idioma de pantalla
Identificación del producto
  • Indicación de una alarma de aislamiento

  • Indicación de una alarma transitoria

  • Indicación del estado de producto

  • Indicación del estado de canal

Resumen
Ausencia de alarma.
Alarma
NOTA: Este icono parpadea en el caso de las alarmas transitorias.
Desconexión de transformador toroidal
Menú de parámetros de fecha/hora
Menú de parámetros de alarma de aislamiento
Menú de parámetros de red
Menú de parámetros de configuración de E/S
Menú de parámetros Modbus
Menú de parámetros de puesta en marcha
Menú de parámetros de contraseña
Menú de parámetros de pantalla
Menú de parámetros de restablecimiento

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?