Acquittement du relais d’alarme d’isolement (Acq. Relais Al.)
Vous pouvez régler l’acquittement du relais d’alarme d’isolement suivant l’utilisation des charges connectées au relais.
Lorsque les relais sont connectées à des charges (par exemple des avertisseurs sonores ou lumineux), il est conseillé d’éteindre ces appareils de signalisation externes avant que le niveau d’isolement ne revienne au-dessus des seuils configurés. Il faut pour cela appuyer sur le bouton d’acquittement pendant l’état d’alarme d’isolement.
Dans certaines configurations de réseau, il est nécessaire d’empêcher ce type d’acquittement pour ne déclencher à nouveau les relais que lorsque le niveau d’isolement dépasse les seuils configurés. Il faut pour cela modifier le paramètre correspondant.
Les valeurs autorisées pour ce paramètre sont ON et OFF. La valeur par défaut est ON.
Pour activer l’acquittement du relais d’alarme, sélectionnez .
Pour désactiver l’acquittement du relais d’alarme, sélectionnez .
L’appareil surveille l’isolement du réseau électrique non mis à la terre conformément au chronogramme suivant :
Acquittement du relais d’alarme activé
Acquittement du relais d’alarme désactivé