Reconhecimento de relé do alarme de isolação (Reco. relé alar.)
Você pode definir o reconhecimento do relé de alarme de isolação de acordo com o uso de cargas conectadas ao relé.
Quando os relés são conectados a cargas (por exemplo, buzinas ou faróis), é recomendável desligar os dispositivos de sinalização externa antes que o nível de isolação volte para um nível acima dos limiares da configuração. Isso pode ser feito pressionando o botão de reconhecimento ainda no estado do alarme de isolação.
Em determinadas configurações de sistema, é necessário evitar esse tipo de reconhecimento e acionar novamente os relés apenas quando o nível de isolação aumentar acima dos limiares de configuração. Isso é feito com a alteração do parâmetro correspondente.
Os valores permitidos para esse parâmetro são LIGADO e DESLIGADO. O valor padrão é LIGADO.
Para definir o reconhecimento do relé de alarme para LIGADO, selecione
.Para definir o reconhecimento do relé de alarme como DESLIGADO, selecione
.O dispositivo monitora a isolação do sistema de energia não aterrado de acordo com o seguinte diagrama de tempo:
Reconhecimento do relé de alarme LIGADO
Reconhecimento do relé de alarme DESLIGADO