VIGED310022FR-04

Vue d’ensemble de l’appareil

Le produit est un appareil de surveillance d’isolement (IMD, Insulation Monitoring Device) numérique pour réseaux électriques basse tension non mis à la terre. L’appareil surveille l’isolement d’un réseau électrique et notifie les défauts d’isolement dès qu’ils surviennent.

L’IMD applique une tension CA basse fréquence entre le réseau électrique et la terre pour assurer une surveillance précise de l’isolement dans les applications complexes. L’isolement est ensuite évalué d’après la valeur de courant renvoyée. Cette méthode peut être utilisée avec tous les types de réseau électrique : CA, CC, combinés, rectifiés, avec entraînement à vitesse variable, etc.

Les modèles IM10 et IM20 offrent les fonctionnalités suivantes :

  • Affichage de la résistance d’isolement (R)

  • Détection des défauts d’isolement selon un seuil configurable

Les modèles IM20 offrent les fonctionnalités supplémentaires suivantes :

  • Affichage de la capacitance de fuite (C) avec impédance associée (Zc)

  • Communication par protocole Modbus RS-485

  • Inhibition de l’injection par entrée logique

  • Journal des défauts d’isolement

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?