VIGED310022FR-04

Montage

Avant d’installer l’appareil, vérifiez les points suivants :

  • La plaque de montage doit avoir une épaisseur comprise entre 0,8 et 3,2 mm.

  • Vous devez pratiquer dans la plaque une découpe carrée de 92 × 92 mm pour l’installation de l’appareil.

  • Aucun bornier ne doit être connecté à l’unité.

  1. Insérez l’appareil par la découpe de la plaque de montage en inclinant légèrement l’appareil vers l’avant.
  2. En fonction de l’épaisseur de la plaque de montage, clipsez les 3 clips à ressort dans les logements de fixation de l’appareil comme suit :
    Épaisseur de la plaque de montage Logements de fixation à utiliser

    0,8 mm ≤ X ≤ 2 mm

    2 mm ≤ X ≤ 3,2 mm

  3. Réalisez le câblage et insérez les borniers, comme illustré dans le schéma électrique correspondant (voir Schéma de câblage) en fonction du type d’appareil concerné (voir Vue d’ensemble du matériel).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?