Afficheur distant local (LRDH)
Reportez-vous à la fiche d’installation de l’afficheur distant local (Installation Sheet MFR40472) pour des informations sur le contenu, l’installation, la configuration, le paramétrage et les spécifications du produit.
L’afficheur distant local permet au personnel de l’hôpital de déterminer si l’installation électrique fonctionne normalement ou pas. En cas de défaut, un message s’affiche sur l’appareil avec des instructions à suivre.
Voici les messages affichés par l’appareil et leur explication :
-
Suivez les instructions affichées chaque fois que vous voyez ces messages, sauf Prêt pour installation.
-
Sur tout message sauf Prêt pour installation, l’avertisseur sonore retentit. Appuyez sur l’icône
pour désactiver l’avertisseur sonore.
-
Si plusieurs messages sont affichés, appuyez sans relâcher sur les icônes
et
pour naviguer et afficher tous les messages affichés.
-
Prêt pour installation
Ce message s’affiche lorsqu’il n’y a aucun défaut dans le système.
-
Défaut d'isolement
Ce message s’affiche lorsque l’isolement est inférieur au seuil défini.
Vous ne pouvez pas acquitter ce message. Le message reste affiché jusqu’à ce que l’isolement redevienne supérieur au seuil défini.
-
Surcharge de transformateur
Ce message s’affiche lorsque le courant de charge du système est inférieur au seuil défini.
Vous ne pouvez pas acquitter ce message. Ce message reste affiché jusqu’à ce que le courant de charge redevienne inférieur au seuil défini.
-
Surchauffe de transformateur
Ce message s’affiche lorsque le capteur de température du transformateur du système se déclenche en raison d’une surchauffe.
Vous ne pouvez pas acquitter ce message. Le message reste affiché jusqu’à ce que la température du transformateur redevienne supérieure au seuil du capteur.
-
Erreur produit
Ce message s’affiche lorsque les appareils connectés rencontrent une erreur inconnue.
Vous ne pouvez pas acquitter ce message. Prenez conseil auprès du service client Schneider Electric.
-
Erreur système
Ce message s’affiche lorsqu’il y a un problème dans le système.
Vous ne pouvez pas acquitter ce message. Le message reste affiché jusqu’à ce que le problème soit résolu.
-
Erreur de communication
Ce message s’affiche lorsque les appareils connectés rencontrent des problèmes de communication.
Pour acquitter ce message, appuyez sur l’icône
pendant 2 secondes puis relâchez. Vérifiez les paramètres de communication des appareils en surbrillance.
NOTE: Si l’erreur de communication n’est pas résolue en 1 minute, ce message s’affiche à nouveau.