LRDH (Display remoto local)
Consulte a Folha de instalação (MFR40472) do Display remoto local para obter informações sobre conteúdo, instalação, configuração, preparação e especificação do produto.
Usando o Display remoto local, a equipe do hospital pode entender se a instalação elétrica está funcionando normalmente ou se está apresentando falha. A falha é exibida como uma mensagem no dispositivo com instruções a serem seguidas quando ocorre uma falha.
Veja abaixo as mensagens que são exibidas no dispositivo e suas descrições:
-
Siga as instruções exibidas sempre que você visualizar essas telas de mensagem, com exceção de Pronto para instalação.
-
Em qualquer mensagem, com exceção de Pronto para instalação, a campainha é LIGADA. Toque no ícone
para DESLIGAR a campainha.
-
Se várias mensagens forem exibidas, toque e segure os ícones
e
para navegar por todas as mensagens exibidas.
-
Pronto para instalação
Essa mensagem é exibida quando não há falha no sistema.
-
Falha de isolação
Essa mensagem é exibida quando a isolação do sistema é menor do que o limiar definido.
Não é possível reconhecer essa mensagem. Ela continua sendo exibida até que a isolação do sistema seja maior do que o limiar definido.
-
Sobrecarga do transformador
Essa mensagem é exibida quando a corrente da carga do sistema é maior do que o limiar definido.
Não é possível reconhecer essa mensagem. Ela continua sendo exibida até que a corrente da carga do sistema seja menor do que o limiar definido.
-
Superaquecimento do transformador
Essa mensagem é exibida quando o sensor de temperatura do transformador do sistema é obstruído devido ao superaquecimento.
Não é possível reconhecer essa mensagem. Ela continua sendo exibida até que a temperatura do transformador do sistema seja menor do que o limiar do sensor.
-
Erro de produto
Essa mensagem é exibida quando os dispositivos conectados encontram um erro desconhecido.
Não é possível reconhecer essa mensagem. Entre em contato com o representante de atendimento ao cliente da Schneider Electric para receber suporte.
-
Erro de sistema
Essa mensagem é exibida quando há um problema no sistema.
Não é possível reconhecer essa mensagem. Ela continua sendo exibida até que o sistema se recupere do problema.
-
Erro de comunicação
Essa mensagem é exibida quando os dispositivos conectados encontram problemas de comunicação.
Para reconhecer essa mensagem, toque no ícone
, mantenha-o pressionado por 2 segundos e solte-o. Verifique as configurações de comunicação dos dispositivos em destaque.
NOTA: se o erro de comunicação existente não for corrigido em 1 minuto, essa mensagem será exibida novamente.