Local Remote Display (LRDH)
Consulte la Hoja de instalación (MFR40472) de Local Remote Display para obtener información sobre el contenido, la instalación, la configuración, el ajuste y las especificaciones del producto.
Con Local Remote Display, la plantilla del hospital puede saber si la instalación eléctrica funciona con normalidad o presenta algún fallo. El fallo se muestra como un mensaje en el dispositivo, además de las instrucciones que se deben seguir cuando se produce el fallo.
En el dispositivo se muestran los siguientes mensajes y su descripción:
-
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla cada vez que vea estas pantallas de mensajes excepto Instalación preparada.
-
En todos los mensajes salvo el de Instalación preparada, el zumbador se activa. Toque el icono
para desactivar el zumbador.
-
En caso de que se muestren varios mensajes, toque y mantenga presionados los iconos
y
para desplazarse por todos los mensajes mostrados y visualizarlos.
-
Instalación preparada
Este mensaje aparece cuando no hay ningún fallo en el sistema.
-
Fallo de aislamiento
Este mensaje aparece cuando el aislamiento del sistema es inferior al umbral establecido.
Este mensaje no se puede confirmar. Este mensaje continúa apareciendo hasta que el aislamiento del sistema es mayor que el umbral establecido.
-
Sobrecarga del transformador
Este mensaje aparece cuando la intensidad de carga del sistema es mayor que el umbral establecido.
Este mensaje no se puede confirmar. Este mensaje continúa apareciendo hasta que la intensidad de carga del sistema es menor que el umbral establecido.
-
Sobrecalentamiento del transformador
Este mensaje aparece cuando el sensor de temperatura del transformador del sistema se dispara debido al sobrecalentamiento.
Este mensaje no se puede confirmar. Este mensaje continúa apareciendo hasta que la temperatura del transformador del sistema es menor que el umbral del sensor.
-
Error de producto
Este mensaje aparece cuando los dispositivos conectados experimentan un error desconocido.
Este mensaje no se puede confirmar. Póngase en contacto con el representante de atención al cliente de Schneider Electric para obtener asistencia.
-
Error del sistema
Este mensaje aparece cuando hay un problema en el sistema.
Este mensaje no se puede confirmar. Este mensaje continúa apareciendo hasta que se resuelve el problema del sistema.
-
Error de comunicación
Este mensaje aparece cuando los dispositivos conectados experimentan problemas de comunicación.
Para confirmar este mensaje, toque y mantenga presionado el icono
durante 2 segundos y suéltelo. Compruebe los ajustes de comunicación de los dispositivos resaltados.
NOTA: Si el error de comunicación existente no se corrige en 1 minuto, este mensaje aparece de nuevo.