VIGED310023PT-06

Reconhecimento de relé do alarme de isolação (Reco. relé alar.)

Você pode definir o reconhecimento do relé de alarme de isolação de acordo com o uso de cargas conectadas ao relé.

Quando os relés são conectados a cargas (por exemplo, buzinas ou faróis), é recomendável desligar os dispositivos de sinalização externa antes que o nível de isolação volte para um nível acima dos limiares da configuração. Isso pode ser feito pressionando o botão de reconhecimento ainda no estado do alarme de isolação.

Em determinadas configurações de sistema, é necessário evitar esse tipo de reconhecimento e acionar novamente os relés apenas quando o nível de isolação aumentar acima dos limiares de configuração. Isso é feito com a alteração do parâmetro correspondente.

Os valores permitidos para esse parâmetro são LIGADO e DESLIGADO. O valor padrão é LIGADO.

Para definir o reconhecimento do relé de alarme para LIGADO, selecione Menu > Configurações > Config. E/S > Reco. relé alar. > LIGADO.

Para definir o reconhecimento do relé de alarme como DESLIGADO, selecione Menu > Configurações > Config. E/S > Reco. relé alar. > DESLIGADO.

O dispositivo monitora a isolação do sistema de energia não aterrado de acordo com o seguinte diagrama de tempo:

Reconhecimento do relé de alarme LIGADO

1 Uma falha de isolação é detectada no sistema, e o dispositivo muda para o estado de alarme. O relé do alarme de isolação é derrubado e o LED do alarme se acende.
2 Pressione o botão para reconhecer o alarme de isolação. O relé do alarme de isolação é revertido para o seu estado inicial.
3 A falha de isolação é corrigida. O LED do alarme é desligado. O dispositivo é revertido para o estado normal.

Reconhecimento do relé de alarme DESLIGADO

1 Uma falha de isolação é detectada no sistema.
2 Assim que T tiver decorrido (atraso do alarme), o dispositivo alternará para o estado do alarme de isolação. O relé do alarme de isolação muda e o LED do alarme se acende.
3 Pressione o botão para reconhecer o alarme de isolação. O relé do alarme de isolação não é revertido para o seu estado inicial.
4 A falha de isolação é corrigida. O LED do alarme é desligado. O dispositivo é revertido para o estado normal.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?