VIGED310023PT-06

Relé do alarme de isolação (Relé alar. isol.)

Você pode definir o modo de relé do alarme de isolação de acordo com o estado da isolação.

Para acessar a configuração, selecione Menu > Configurações > Config. E/S.

  • Parâmetro: Relé

  • Valores permitidos: SEG. / Padr.

  • Padrão: SEG.

Quando o relé do alarme de isolação for configurado no modo à prova de falhas (SEG.):

  • O relé do alarme de isolação é ativado, isto é, energizado, nos seguintes casos:

    • Nenhuma falha de isolação é detectada.

  • O relé do alarme de isolação é desativado, isto é, desenergizado, nos seguintes casos:

    • Uma falha de isolação é detectada.

    • O produto está inoperante (detectado pelo autoteste).

    • A fonte de alimentação auxiliar foi perdida.

    • Quando você dispara um autoteste

Quando o relé do alarme de isolação for configurado no modo padrão (Padr.):

  • O relé do alarme de isolação é ativado, isto é, energizado, nos seguintes casos:

    • Uma falha de isolação é detectada.

    • O produto está inoperante (detectado pelo autoteste).

    • Quando você dispara um autoteste

  • O relé do alarme de isolação é desativado, isto é, desenergizado, nos seguintes casos:

    • Nenhuma falha de isolação é detectada.

    • Uma falha de isolação é detectada e reconhecida (se Menu > Configurações > Config. E/S > Reco. relé alar. estiver definido como LIGADO).

    • A fonte de alimentação auxiliar foi perdida.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?