VIGED310023PT-06

Desmontagem

  1. Desconecte os blocos terminais do dispositivo.
  2. Use uma chave de fenda (≤ 6,5 mm) e pressione para baixo o mecanismo de trava para liberar o dispositivo.
  3. Levante o dispositivo até soltá-lo do trilho DIN.
  4. Insira novamente os blocos terminais e garanta que sejam observadas as posições corretas no dispositivo (consulte Visão geral do hardware).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?