VIGED310023PT-06

Formato de tabela de registradores Modbus

As tabelas de registradores têm as colunas a seguir.
Endereço
O endereço do Modbus, em formatos decimais (dec) e hexadecimais (hex).
Registrador
O registrador do Modbus, em formatos decimais (dec) e hexadecimais (hex).
R/W
Registrador somente leitura (R) ou leitura/gravação (R/W).
Unidade
A unidade em que as informações são expressas.
Tipo
O tipo de dados da codificação.
NOTA: Para o tipo de dados Float32, a ordem dos bytes segue o formato Big Endian.
Intervalo
Valores permitidos para essa variável, geralmente um subconjunto do que é permitido pelo formato.
Descrição
Fornece informações sobre o registrador e os valores aplicados.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?