VIGED310023PT-06

Botões e ícones de navegação

Use os botões do display para navegar pelos menus e executar ações.
Legenda Botão Ícone Descrição
1 Menu Exibir o menu de nível 1 (Menu).
2 Esc Voltar para o nível anterior.
3 Botão 3 do menu contextual Rolar o display para cima ou passar para o item anterior em uma lista.
Acessar a configuração de data e hora. Se o ícone de relógio piscar, significa que o parâmetro Data/hora precisa ser definido.
Aumentar um valor numérico.
4 Botão 2 do menu contextual Rolar o display para baixo ou passar para o próximo item em uma lista.
Mover um dígito para a esquerda de um valor numérico. Se o dígito na extrema esquerda já estiver selecionado, pressionar o botão voltará para o dígito à direita.
5 Botão 1 do menu contextual

Validar o item selecionado.

Executar o autoteste manualmente.
Ir para um menu ou submenu ou editar um parâmetro.
Reconhecer o alarme de isolação.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?