VIGED310023PT-06

Limiares do alarme de isolação(Alarme de isol.)

É possível definir o valor de limiar de acordo com o nível de isolação do aplicativo que você monitora.

Os valores permitidos para esse parâmetro são de 50 kΩ a 500 kΩ. O valor padrão é 50 kΩ.

Quando o dispositivo é ligado, ele recupera os últimos valores de limiar do alarme de isolação gravados.

Um alarme de isolação é zerado quando o nível de isolação atinge 20% acima do limiar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?