VIGED310023PT-06

Monitorização da resistência (R) da isolação

O sistema de energia não aterrado exige monitoramento de isolação para identificar quando a primeira falha de isolação ocorreu.

A instalação deve estar não aterrada ou deve estar aterrada com a impedância ZX específica (Referência comercial: 50159).

No caso de apenas uma falha de aterramento, a corrente da falha é muito baixa e a interrupção não é necessária. No entanto, como uma segunda falha pode desarmar o disjuntor, um dispositivo de monitoramento de isolação deve ser instalado para indicar a falha inicial. Esse dispositivo dispara um sinal audível e/ou visual.

Ao monitorar constantemente a resistência da isolação, você pode controlar a qualidade do sistema, o que é uma forma de manutenção preventiva.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?