Precauções de segurança
Perigo específico associado aos dispositivos de monitorização de isolamento (IMD)
Os dispositivos de monitorização do isolamento são ligados ao sistema através de um fio de injeção, que tem de ser desligado antes de realizar qualquer tipo de trabalho no produto.
![]() |
---|
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION,
OR ARC FLASH
Disconnect the injection wire from the
device to the monitored system before working on the device or equipment.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.
|
Outras medidas de segurança
![]() |
---|
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION,
OR ARC FLASH
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.
|
![]() |
---|
Unintended Operation
Do not use this device for critical control or
protection of persons, animals, property or equipment.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos
no equipamento.
|
AVISO |
---|
Equipment damage
O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.
|