DOCA0162FR-01

Suppression d'un IED

Il est possible de supprimer un IED d'un fichier SCD . Cette fonction est disponible lorsqu'un IED est sélectionné dans la vue arborescente. Une fois la suppression du IED confirmée, la vue arborescente et le contenu du fichier SCD sont mis à jour.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.