DOCA0162FR-01

Introduction

Gamme Master série Pact

Pérennisez votre installation grâce aux séries Pact basse et moyenne tension de Schneider Electric. Fondée sur l'innovation légendaire de Schneider Electric, la série Pact comprend des disjoncteurs, des interrupteurs, des relais différentiels et des fusibles, adaptés à toutes les applications standard et spécifiques. Bénéficiez de performances fiables avec la Série Pact sur les tableaux de distribution compatibles EcoStruxure, de 16 à 6 300 A en basse tension et jusqu'à 40,5 kV en moyenne tension.

Présentation

La norme IEC 61850 s'applique aux réseaux et systèmes de communication installés dans des sous-stations. S'appuyant sur le protocole Ethernet, elle définit une méthode commune de communication conçue pour prendre en charge des systèmes intégrés qui se composent d'équipements électroniques intelligents (IED  - Intelligent Electronic Devices) auto-décrits provenant de plusieurs fournisseurs et mis en réseau pour assurer des fonctions de protection, contrôle, mesure et surveillance en temps réel.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.