DOCA0162FR-01

Configuration du contrôle de disjoncteur

Le MasterPact MTZ IED prend en charge les fonctions de contrôle suivantes :

  • Contrôle direct avec sécurité normale

  • SBO (Select Before Operate) avec sécurité normale

  • SBO (Select Before Operate) avec sécurité renforcée (réglage par défaut)

NOTE: le MasterPact MTZ IED doit être en mode Auto : à distance pour qu'il soit possible de contrôler le disjoncteur via le standard de communication IEC 61850 .

Pour modifier les modes de contrôle, utilisez les outils d'ingénierie du système (par exemple, PASIC-GEA).

Pour plus d'informations sur le modèle de contrôle, consultez la section Modèle de contrôle.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.