DOCA0162FR-01

@updated D4
Activer le fichier CID.exi pour le transfert de fichiers

L'interface IFE ou EIFE n’accepte le fichier CID qu’au format CID.exi. Avant de transférer le fichier CID.exi vers l'interface IFE ou EIFE, il est obligatoire de l’activer.

Pour activer le fichier CID.exi, dans le logiciel de configuration CET850 , sélectionnez Outils > Propriétés > Préférences , puis sélectionnez Utiliser le format de compression EXI pour le fichier CID dans la zone Exportation de fichier.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?