DOCA0162FR-01

Connexions clientes TCP/IP

La norme de communication IEC 61850 n'est disponible que via le port Ethernet de l'interface IFE ou EIFE . Quatre clients IEC 61850 au maximum peuvent être connectés pour chaque MasterPact MTZ IED .

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.