DOCA0162FR-01

Déclaration de conformité de mise en œuvre du modèle

Introduction

La Déclaration de conformité de mise en œuvre du modèle (MICS) est définie par IEC 61850 -7-3 et IEC 61850 -7-4, et fournit les spécifications suivantes :

  • Nœuds logiques utilisés pour modéliser les fonctions et les équipements de sous-station.

  • Classes de données communes et classes d'attribut de données communes utilisées dans les nœuds logiques.

Les données sont caractérisées comme suit :

  • M : obligatoire

  • O : optionnel

  • C : conditionnel

  • E : extension

  • X : pris en charge

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.