DOCA0162FR-01

Fichiers ICD

Le fichier ICD est un modèle fourni par Schneider Electric. Il définit les fonctionnalités des IED tels que MasterPact MTZ IED . Les fichiers ICD sont disponibles dans le logiciel de configuration CET850 et téléchargeables à partir du site www.se.com.

Le fichier ICD est chargé dans le logiciel de configuration CET850 et les paramètres sont modifiés en fonction des informations propres à l'instance de cet IED . Le logiciel de configuration CET850 peut générer le fichier CID . Une fois les paramètres modifiés, le fichier CID est chargé dans l'IED par FTP.

Les fichiers IED avec le même jeu de fonctionnalités utilisent le même fichier ICD . Cependant, chaque IED requiert son propre fichier CID . Pour créer un fichier CID , partez du fichier ICD correct puis configurez ce fichier ICD à l'aide du logiciel de configuration CET850 .

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.