DOCA0162FR-01

Fonctions configurables de la norme IEC 61850

Les datasets sont préconfigurés. Les fonctions IEC 61850 configurables du MasterPact MTZ IED sont les suivantes :

  • Report Control Blocks

  • Déclencheurs de rapport

  • Valeur de bande morte

  • Contrôle de disjoncteur

Pour configurer des connexions clientes et activer les rapports, consultez le document CET850 - Logiciel de configuration IEC 61850 - Manuel d'utilisation.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.