DOCA0162FR-01

Configuration des rapports

Le logiciel de configuration CET850 permet d'afficher les rapports non bufferisé. Chaque connexion cliente peut activer ce rapport s'il est disponible. Ce rapport est envoyé aux clients qui ont activé ce rapport.

Ce rapport doit être situé dans le nœud LLN0, car il contient des données d'autres nœuds logiques de cet équipement logique.

NOTE: il est recommandé de ne pas modifier ces données, car tous les rapports sont préconfigurés.

Lorsque les rapports non bufferisés sont activés, les rapports sont transmis. Si le client n'est pas connecté ou s'il y a un problème de communication, le rapport est perdu.

AVIS
PERTE DE DONNÉES
Il est interdit de créer, modifier ou supprimer des rapports préconfigurés.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte de communication ou des rapports de données.

Le fichier de configuration MasterPact MTZ est limité à 24 rapports non bufferisés. Soit un maximum de 4 connexions clientes avec 6 rapports non bufferisés pour chacune d'elles.

NOTE:
  • Si le nombre maximum de rapports ou de connexions clientes dépasse cette limite, l'interface IFE ou EIFE rejette les rapports des nouveaux clients.

  • La vitesse minimale d'actualisation des données IEC 61850 est de 1 seconde. Les données MasterPact MTZ IED associées sont mises à jour plus fréquemment.

Le fichier ICD du MasterPact MTZ IED est préconfiguré avec 6 rapports non bufferisés :

Rapport

Description

État d'intégrité

Fournit des données du jeu d'état d'intégrité.

État du disjoncteur

Fournit des données du jeu d'état du disjoncteur.

Protections

Fournit des données du jeu des protections.

Mesures

Fournit des données du jeu des mesures.

Énergie

Fournit des données du jeu d'énergie.

GGIO

Fournit des données du jeu GGIO.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.