DOCA0162FR-01

Présentation

Le logiciel CET850 est un logiciel de configuration IEC 61850 Schneider Electric. Il permet de créer, afficher, modifier ou optimiser la configuration IEC 61850 des MasterPact MTZ IED .


  1. Créez une configuration IEC 61850 à l'aide d'un fichier ICD , IID ou CID .

  2. Modifiez un fichier CID , SCD , IID ou ICD personnalisé :

    • en affichant la configuration ;

    • en modifiant la valeur des paramètres de communication ;

    • Pour le MasterPact MTZ IED , tous les report control blocks et les datasets sont préconfigurés.

      NOTE: Il est déconseillé de modifier la valeur de ces paramètres.
  3. Générez un fichier CID pour stocker la configuration qui peut ensuite être importée dans le MasterPact MTZ IED à l'aide du logiciel de configuration CET850 .

  4. Générez le fichier SCD pour stocker la configuration qui peut ensuite être importée dans un outil de configuration IEC 61850 .

  5. Générez un fichier IID pour stocker la configuration spécifique d'un IED instancié, exploitable par d'autres outils de configuration de système IEC 61850 .

  6. @updated D1, @updated D2

    Chargez le fichier CID dans l'interface IFE /EIFE .

    • Pour l'interface IFE ou EIFE avec le micrologiciel version ≤ V004.005.000, le logiciel de configuration CET850 permet de transférer les fichiers. Consultez la procédure de transfert de fichiers.

    • Pour une interface IFE ou EIFE avec micrologiciel version ≥ V004.006.000, utilisez un client FTPS, tel que FileZilla ou WinSCP, pour transférer les fichiers. Consultez la procédure de transfert de fichiers.

Pour plus d'informations, consultez le document CET850 - Logiciel de configuration IEC 61850 - Manuel d'utilisation.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.