DOCA0162FR-01

Identification de l'IED

  • Fichier ICD /CID  : sélectionnez la description IEC 61850 de l'IED à ajouter par un fichier ICD ou CID .

    NOTE: l'utilisateur peut sélectionner un équipement dans la bibliothèque ou sélectionner un autre équipement à l'aide du fichier ICD .
  • Nom de l'IED  : attribuez un nom à l'IED . Le nom de l'IED est unique dans le système IEC 61850 .

    Un nom d'IED correct doit respecter les règles de dénomination ci-dessous :

    • Peut commencer par une lettre.

    • Ne doit contenir que des caractères alphanumériques et des traits de soulignement.

    • Ne doit pas compter plus de 64 caractères.

  • Description de l'IED  : chaîne ASCII libre où l'utilisateur peut écrire des commentaires sur l'équipement.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.