DOCA0162FR-01

Génération du fichier CID MasterPact MTZ (configuration hors ligne)

AVIS
FICHIERS ICD OU CID INCOMPATIBLES
N'utilisez que le logiciel de configuration CET850 pour modifier les fichiers ICD ou CID du MasterPact MTZ IED .
Le non-respect de ces instructions peut entraîner une configuration incohérente ou une perte de communication.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du logiciel de configuration CET850 , consultez le document CET850 - Logiciel de configuration IEC 61850 - Manuel d'utilisation.

Étape

Action

1

Accédez au fichier ICD à l'aide du logiciel de configuration CET850 .

2

Entrez les propriétés du fichier pour configurer le MasterPact MTZ IED . Les propriétés à configurer dans le fichier CID sont les suivantes :

NOTE: saisissez les notes de révision et les informations de suivi des modifications dans les propriétés de l'en-tête.

3

Vérifiez les datasets préconfigurés et les report control blocks.

4

Au besoin, configurez les descriptions (champ ‘d’) des nœuds logiques feuilles.

5

Générez le fichier CID .

La figure suivante montre comment accéder au fichier ICD à l'aide du logiciel de configuration CET850 :




La figure suivante montre les propriétés de fichier à configurer dans le fichier CID de MasterPact MTZ IED  :


Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.