DOCA0162FR-01

Datasets préconfigurés

Pour MasterPact MTZ IED , 6 datasets sont préconfigurés avec des valeurs prédéfinies.

AVIS
PERTE DE COMMUNICATION.
Ne modifiez pas les valeurs des données de chaque dataset préconfiguré. Si les valeurs des données sont modifiées, le fichier CID obtenu ne fonctionnera pas sur le MasterPact MTZ IED .
Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte de communication.

Le logiciel de configuration CET850 permet d'afficher les datasets dans le fichier CID .

Le fichier ICD du MasterPact MTZ IED contient 6 datasets :

Datasets

Description

État d'intégrité

Contient les informations d'intégrité de tous les nœuds logiques.

État du disjoncteur

Contient les nœuds logiques XCBR, Ext_GGIO1 et CSWI.

Protections

Contient les nœuds logiques PTOC, PTOV, PTUV, PTOF, PTUF, PDOP, PTRC et PIOC.

Mesures

Contient les nœuds logiques MMXU et MHAI.

Energie

Contient le nœud logique MMTR.

GGIO

Contient le nœud logique GGIO.

La figure suivante affiche les détails des datasets préconfigurés :

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.