DOCA0162FR-01

Connexion de l'équipement dans IEC 61850

Un IED utilise un point d'accès (PA) pour communiquer. Ce PA est connecté à un sous-réseau. Le logiciel de configuration CET850 fournit les fonctions suivantes pour gérer l'architecture de communication d'un système IEC 61850  :

  • Ajout ou suppression d'un sous-réseau au système

  • Ajout ou suppression d'un point d'accès sur un sous-réseau

La figure suivante montre les paramètres de configuration du sous-réseau :

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.