DOCA0162FR-01

@updated D1, @updated D2
Protocole FTP/FTPS

Pour l'interface IFE ou EIFE avec la version de micrologiciel ≤ V004.005.000, utilisez le protocole FTP et le logiciel de configuration CET850 pour transférer les fichiers CID.exi.

Pour une interface IFE ou EIFE avec la version de micrologiciel ≥ V004.006.000, utilisez un client FTPS, tel que FileZilla ou WinSCP, pour transférer les fichiers CID.exi.

Le transfert de fichiers CID.exi via FTP ou FTPS est protégé avec un mot de passe par la fonction RBAC (Role Based Access Control) dans l'interface IFE ou EIFE . Seuls les utilisateurs disposant du rôle Ingénieur ou Installateur peuvent transférer les fichiers CID.exi.

Pour plus d'informations sur les rôles utilisateur, consultez les documents suivants :

Lorsqu'un fichier CID.exi valide a été transféré vers l'interface IFE ou EIFE et si l’IEC 61850 pour MasterPact MTZ Digital Module est installé dans l'unité de contrôle MicroLogic  X, le MasterPact MTZ IED fonctionne comme un serveur et fournit des informations aux systèmes de sous-station client IEC 61850 .

Les dossiers IEC 61850 sur l'interface IFE ou EIFE interface sont définis en usine et ne sont pas modifiables. La structure (fichiers ou dossiers) des fichiers FTP ou FTPS sur l’IFE ou EIFE interface ne peut pas être modifiée.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.