DOCA0162FR-01

@updated D3
Transfert du fichier CID.exi vers l'interface IFE ou EIFE avec jusqu’à la version de micrologiciel V004.005.000 (configuration sur site)

Le fichier CID.exi est transféré vers l'interface IFE ou EIFE avec la version de micrologiciel ≤ V004.005.000 via le protocole FTP à l'aide du logiciel de configuration CET850 . La configuration sur site nécessite une connexion Ethernet à l'interface IFE ou EIFE .

NOTE:
  • Un seul fichier CID.exi peut être chargé à la fois dans le dossier IEC 61850 de l'interface IFE ou EIFE .

  • Si la configuration d’usine de l'interface IFE ou EIFE est rétablie, le fichier CID.exi de l'interface IFE ou EIFE est effacé.

    L'interface IFE ou EIFE doit être reconfigurée, et le fichier CID.exi doit être transféré à nouveau dans l'interface IFE ou EIFE

La procédure suivante explique comment transférer le fichier CID.exi d’IEC 61850 vers l'interface IFE ou EIFE  :

Étape

Action

1

Démarrez le logiciel de configuration CET850 .

2

Entrez l'adresse IP de l'interface IFE ou EIFE pour vous connecter à l'interface IFE ou EIFE par FTP.

NOTE: le fichier CID.exi précédent peut être archivé dans le cadre des informations historiques d’IED .

3

Entrez les identifiants de connexion au serveur FTP. Si la vérification des informations d'identification aboutit, les fichiers CID.exi sont transférés vers l'interface IFE ou EIFE .

NOTE: le transfert de fichiers CID.exi via FTP est protégé avec un mot de passe par la fonction RBAC (Role Based Access Control) dans l'interface IFE ou EIFE . Seuls les utilisateurs disposant du rôle Ingénieur ou Installateur peuvent transférer les fichiers CID.exi.

4

L'interface IFE ou EIFE valide le fichier CID.exi.

NOTE: si le fichier CID.exi n'est pas valide, les fonctionnalités IEC 61850 du MasterPact MTZ IED ne fonctionnent pas et le voyant ULP clignote 5 fois pour signaler une incohérence de configuration.

5

Si la validation du fichier CID.exi aboutit, il est recommandé de désactiver les paramètres FTP dans la page Web IFE ou EIFE .

NOTE: seuls les utilisateurs ayant un rôle d'administrateur peuvent modifier les paramètres FTP.

Pour plus d'informations, consultez le document Enerlin'X IFE - Interface Ethernet pour un disjoncteur IEC - Guide utilisateur ou Enerlin'X EIFE - Interface Ethernet intégrée pour un disjoncteur débrochable Masterpact MTZ - Guide de l'utilisateur.

La figure suivante montre les identifiants FTP requis pour le MasterPact MTZ IED  :

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.