DOCA0162FR-01

Fonctions

Le tableau suivant répertorie les fonctions configurables dans la mise en œuvre MasterPact MTZ de la norme de communication IEC 61850  :

Fonction

Description

Datasets

Un dataset est un ensemble de valeurs de données provenant d'un nœud logique. 6 datasets au maximum sont préconfigurés dans le fichier .ICD .

Report Control Blocks

Les RCB (Rreport Control Block) sont associés à un dataset spécifique. Lorsque le rapport est activé et que les conditions de déclenchement sont remplies, le rapport est envoyé au client concerné. Les RCB sont préconfigurés.

Pour plus d'informations, consultez le document Configuration des rapports.

Options de déclenchement

Les options de déclenchement sont spécifiées dans les options de RCB du fichier CID , qui incluent :

  • Modification de qualité

  • Modification de données (avec les valeurs de bande morte)

  • Mise à jour de données

  • Période d'intégrité

  • Interrogation générale

Pour plus d'informations, consultez le document Configuration des déclenchements de rapport .

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.