DOCA0162FR-01

Configuration de la valeur de bande morte

Dans la norme de communication IEC 61850 , certains paramètres ont une valeur instantanée qui commence par inst et une valeur de bande morte. La valeur instantanée est mise à jour à chaque seconde. La valeur de bande morte prend la nouvelle valeur instantanée lorsque la différence entre la nouvelle valeur instantanée et la valeur de bande morte dépasse la valeur de bande morte configurée pour ce paramètre.

Le logiciel de configuration CET850 permet de configurer la valeur de bande morte d'un point de données dans le fichier CID . Dans IEC 61850 -7-3, les valeurs de bande morte sont exprimées en pourcentages, tandis que dans les équipements MasterPact MTZ IED , elles sont exprimées en valeurs entières. En général, les unités de ces valeurs sont différentes de celle de la bande morte. Cette valeur est stockée dans le paramètre db associé à ce point de donnée. Par exemple, une valeur exprimée en Ampères peut avoir une valeur de bande morte exprimée en Milliampères. En général, les unités de ces valeurs sont différentes de celle de la bande morte.

Exemple :

Configurez le rapport de puissance de la connexion cliente pour le déclencher (l'envoyer) lorsque le courant de la phase A change d'au moins 5 A entre deux relevés. Le courant de la phase A est en unités de 1 A et le paramètre de bande morte (db) est en unité de 0,1 A.

Le logiciel de configuration CET850 permet de générer un fichier CID contenant les paramètres suivants :

  1. Réglez le paramètre db de la phase A (MMXU > A > phsA) sur 50 pour spécifier une plage de bande morte de 5 A (50 x 0,1 A).

  2. Réglez l'option dchg sur True pour obtenir les rapports de la connexion cliente.

    NOTE: les rapports ne sont envoyés que si le client active cette option.

Consultez la figure ci-dessous pour comprendre le fonctionnement de la bande morte :


Au début, le courant de la phase A a une grandeur instantanée et une grandeur de bande morte de 5 A. La grandeur de bande morte définie à l'aide du logiciel de configuration CET850 est de 5 A.

Position du marqueur

Grandeur instantanée du courant de phase A

Analyse de l'opération

1

12 A

  1. La différence entre la grandeur instantanée et la grandeur de bande morte est supérieure à 5 A (plage de bande morte).

  2. Le déclencheur dchg est défini, ce qui envoie au client le rapport sur la modification de données.

  3. La grandeur de bande morte est réglée sur la valeur instantanée (12 A).

2

4 A

  1. La différence entre la grandeur instantanée et la grandeur de bande morte est supérieure à 5 A (plage de bande morte).

  2. Le déclencheur dchg est défini, ce qui envoie au client le rapport sur la modification de données.

  3. La grandeur de bande morte est réglée sur la grandeur instantanée (4 A).

3

3 A

  1. La différence entre la grandeur instantanée et la grandeur de bande morte est inférieure à 5 A (plage de bande morte).

  2. Le déclencheur dchg n'est pas défini, donc aucun rapport n'est envoyé au client.

  3. La grandeur de bande morte conserve sa valeur (4 A).

NOTE: Plage de réglage de la bande morte : 1-100. Si db est réglé sur une valeur supérieure à 100, il est considéré comme égal à 0.

La figure suivante montre la configuration des valeurs de bande morte pour les données des mesures :


Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.