DOCA0162FR-01

À propos de ce manuel

Objectif du document

Ce document fournit aux utilisateurs, aux installateurs et au personnel de maintenance les informations techniques nécessaires pour mettre en œuvre la norme de communication IEC 61850 sur les gammes suivantes de disjoncteurs :

  • Disjoncteurs MasterPact ™ MTZ1 de 630 à 1 600 A

  • Disjoncteurs MasterPact ™ MTZ2 de 800 à 4000 A

  • Disjoncteurs MasterPact ™ MTZ3 de 4 000 à 6 300 A

Champ d'application

Ce document s'applique aux équipements suivants :

  • Disjoncteurs MasterPact MTZ1/MTZ2/MTZ3

  • Unité de contrôle MicroLogic ™ X avec IEC 61850 pour le module numérique MasterPact MTZ installé

  • Connecté au réseau Ethernet avec :

    • une interface Ethernet IFE pour un disjoncteur

      ou
    • une interface Ethernet EIFE intégrée pour un disjoncteur débrochable MasterPact MTZ .

Ce document concerne les équipements équipés d'un firmware dont la version est supérieure ou égale à la version minimale requise :

Module IMU

Référence

Version du firmware

Unité de contrôle MicroLogic  X

-

≥ V004.000.000

Module d'E/S

LV434063

≥ V003.004.005

Interface Ethernet IFE

LV434001

≥ V004.001.000

Interface Ethernet EIFE

LV851001

≥ V004.001.000

Vous pouvez mettre à jour le firmware des équipements qui utilisent la dernière version du logiciel EcoStruxure Power Commission.

Informations en ligne

Les informations indiquées dans ce guide peuvent être mises à jour à tout moment. Schneider Electric vous recommande vivement de vous procurer la version la plus récente et la plus à jour disponible sur www.se.com/ww/fr/download.

Les caractéristiques techniques décrites dans le présent document sont également accessibles en ligne. Pour accéder aux informations en ligne, allez sur la page d'accueil de Schneider Electric.

Documents associés aux appareils CEI

Titre de documentation

Numéro de référence

CET850  - Logiciel de configuration IEC 61850  - Manuel d'utilisation

SEPED306025FR

MasterPact MTZ Unité de contrôle MicroLogic X - Guide d’exploitation

DOCA0102FR

Système ULP (Universal Logic Plug) pour MasterPact et ComPact - Guide utilisateur

DOCA0093FR

Enerlin’X IFE  - Interface Ethernet pour un disjoncteur IEC - Guide de l’utilisateur

DOCA0142FR

Enerlin’X EIFE - Interface Ethernet intégrée pour un disjoncteur débrochable MasterPact MTZ  - Guide de l'utilisateur

DOCA0106FR

Enerlin’X IO - Module d'application d'entrée/sortie pour un disjoncteur IEC - Guide utilisateur

DOCA0055FR

Vous pouvez télécharger ces publications et autres informations techniques depuis notre site web à l'adresse : https://www.se.com/en/download.

Documents associés aux appareils UL

Titre de documentation

Numéro de référence

CET850  - Logiciel de configuration IEC 61850  - Manuel d'utilisation

SEPED306025FR

MasterPact MTZ Unité de contrôle MicroLogic X - Guide d’exploitation

DOCA0102FR

Système ULP (Universal Logic Plug) pour MasterPact et ComPact - Guide utilisateur

0602IB1505 (FR)

Enerlin’X IFE  - Interface Ethernet pour un disjoncteur IEC - Guide de l’utilisateur

0602IB1801FR

Enerlin’X EIFE - Interface Ethernet intégrée pour un disjoncteur débrochable MasterPact MTZ  - Guide de l'utilisateur

DOCA0106FR

Enerlin’X IO - Module d'application d'entrée/sortie pour un disjoncteur IEC - Guide utilisateur

0613IB1319 (FR)

Vous pouvez télécharger ces publications et autres informations techniques depuis notre site web à l'adresse : https://www.se.com/en/download.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.