DOCA0162FR-01

Vue arborescente

La vue arborescente contient les principales sections suivantes :

  • En-tête et historique

    Cette section identifie le fichier de configuration SCL et sa version.

  • Communication

    Cette section contient tous les sous-réseaux définis dans le système IEC 61850 , avec la liste des IED connectés. Les points d'accès client/serveur et de communication entre homologues sont affichés.

  • Liste des IED

    Cette section contient la définition de tous les IED définis dans le système IEC 61850 , tels que :

    • Équipements logiques (DL)

    • Nœuds logiques (NL)

    • Datasets (JD)

    • Report Control Blocks (RCB)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.