DOCA0162FR-01

Fichiers CID

Les fichiers CID sont créés à partir du fichier ICD à l'aide du logiciel de configuration CET850 . Le fichier CID contient des informations propres au MasterPact MTZ IED , comme les valeurs de bande morte, les datasets et les rapports. Le logiciel de configuration CET850 peut inclure des informations sur la communication Ethernet dans le fichier CID . Cependant, ces informations ne sont pas utilisées. Les informations du standard de communication IEC 61850 proviennent de la configuration du MasterPact MTZ IED .

Il est possible de créer des fichiers CID hors ligne sans le MasterPact MTZ IED . Un fichier CID valide doit avoir un fichier .exi pour s'insérer dans l'espace de répertoire alloué.

AVIS
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT
Ne modifiez pas manuellement les fichiers CID créés avec le logiciel de configuration CET850 . Les fichiers CID contiennent un mécanisme de sécurité qui est vérifié par l'interface IFE ou EIFE .
Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte de la communication.

Le fichier CID doit également être compatible avec les déclarations de conformité du MasterPact MTZ IED à la norme IEC 61850 . Consultez la section Annexe A. Si le fichier CID est endommagé ou invalide, le voyant ULP de l'interface IFE ou EIFE interface clignote 5 fois pour signaler l'incompatibilité dans la configuration.

NOTE: le fichier CID contrôle le fonctionnement du MasterPact MTZ IED en tant que serveur IEC 61850 . Si aucun fichier CID valide n'est chargé sur le MasterPact MTZ IED , le MasterPact MTZ IED n'exécutera aucune fonction IEC 61850 .
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.