DOCA0162FR-01

Ajout d'un IED

Le logiciel de configuration CET850 permet d'ajouter un IED à un système IEC 61850 en utilisant son fichier de description ICD ou d'ajouter un équipement déjà défini par un fichier CID . Une interface de dialogue spécifique demande le nom de l’IED , puis sa description. La description provient d'un fichier ICD , CID ou IID.

La procédure suivante décrit comment ajouter un IED au système IEC 61850  :

Étape

Action

1

Créez un fichier SCL pour le système de sous-station (par exemple, Ma sous-station.SCD ).

2

Dans la vue arborescente, sélectionnez l'élément racine SCL .

3

Dans la barre de menus ou dans le menu contextuel, cliquez sur Ajouter > IED .

4

Définissez les paramètres (facultatifs) d'identification et d'adresse de l'IED , selon les descriptions fournies dans la section ci-dessous.

5

Cliquez sur OK pour valider l'opération.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.