DOCA0162FR-01

Définition de MasterPact MTZ IED

Le MasterPact MTZ IED comprend :

  • un disjoncteur MasterPact MTZ1, MTZ2 ou MTZ3 ;

  • une unité de contrôle MicroLogic  X avec IEC 61850 pour le module numérique MasterPact MTZ installé ;

  • une interface Ethernet IFE ou EIFE  ;

  • des entrées et sorties numériques : un ou deux modules d'E/S, ou un contact programmable M2C.

Un MasterPact MTZ IED peut être connecté à un réseau Ethernet IEC 61850 , conformément à l'Édition 2.0 des normes IEC suivantes :

  • Norme IEC 61850 -6

  • Normes IEC 61850 -7-1 à 7-4

  • Norme IEC 61850 -8-1

La communication MasterPact MTZ IED est conforme à la norme IEC 61850 et au protocole MMS (Manufacturing Message Specification).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.