DOCA0162FR-01

Terminologie de la norme IEC 61850

Le tableau suivant définit certains termes utilisés dans la norme IEC 61850 . Consultez la norme IEC 61850 pour obtenir la liste complète des termes.

Terme

Définition

ACSI

Abréviation d'Abstract Communications Service Interface. Interface définissant comment modéliser et organiser les données d'un IED , indépendamment de la pile de communication.

CID

Abréviation de Configured IED Description. Acronyme désignant un fichier ICD configuré pour un IED spécifique, à l'aide de l'outil de configuration IEC 61850 . Consultez la section Fichiers IEC 61850 .

Client

Terminal de système IEC 61850 qui reçoit des données, envoie des informations et contrôle un disjoncteur MasterPact MTZ , et permet de visualiser des données ou des événements en temps réel (ou des fonctions similaires). Seul le client peut envoyer des demandes.

Dataset

Ensemble de données prédéfini ou sélectionné par l'utilisateur, et qui peut être signalé par IEC 61850 .

FTP

@updated D1

Abréviation de File Transfer Protocol. Protocole permettant de transférer des fichiers informatiques sur Ethernet.

@updated D1
NOTE: Le protocole FTP est utilisé pour transférer des fichiers vers l'interface IFE/EIFE avec une version du micrologiciel ≤ V004.005.000.
@new D1

FTPS

FTPS (File Transfer Protocol Secure) est une variante de FTP qui ajoute une couche de sécurité aux données en transit via une connexion par protocole SSL (Secure Socket Layer) ou TLS (Transport Layer Security). FTPS permet une communication chiffrée et une connexion sécurisée entre un utilisateur distant et l'interface IFE/EIFE.

NOTE: Il est utilisé pour transférer des fichiers vers l'interface IFE/EIFE avec une version de micrologiciel ≥ V004.006.000.

ICD

Abréviation d'IED Capability Description. Fichier mis à disposition par le fournisseur de l'IED . Consultez la section Fichiers IEC 61850 .

IED

Abréviation d'Intelligent Electronic Device. Équipement équipé d'un contrôleur à microprocesseur.

IID

Abréviation d'Instantiated IED Description. Fichier décrivant la configuration projet d’un IED dans un système. Il sert de fichier d'échange entre l'outil de configuration CET850 et d'autres outils de configuration de système IEC 61850 pour échanger les données de configuration d'un IED instancié spécifiquement pour un projet.

Équipement logique

Ensemble de fonctions de sous-station de l'IED (comme la protection, le comptage, la mesure et l'alerte) qui sont appelées nœuds logiques.

Nœud logique

Fonction de sous-station typique de l'IED . Par exemple, le nœud logique MMTR qui contient des informations d'énergie. Consultez la section Informations sur l'équipement.

MMS

Abréviation de Manufacturing Messaging Specification. Standard définissant les systèmes de messagerie qui échangent des données en temps réel entre des équipements connectés en réseau. MMS permet à un IED et à un système de supervision de communiquer.

Équipement physique

Point d'accès Ethernet de l'équipement physique IED . Dans le cadre d’IEC 61850 , ce terme désigne un IED . L'équipement physique contient un ou plusieurs équipements logiques.

SCD

Abréviation de Substation Configuration Description. Fichier intégrant les fichiers CID d'une sous-station particulière. Consultez la section Fichiers IEC 61850 .

SCL

Abréviation de Substation Configuration Language. Langage XML utilisé pour créer des fichiers de description IEC 61850 . Quatre types de fichier SCL sont requis pour définir une sous-station IEC 61850 (ICD , CID , SCD et SSD ).

Auto-description

Capacité de l'IED à fournir au système IEC 61850 des informations sur le fonctionnement et les données de l'équipement.

Serveur

L’IED IEC 61850 qui envoie des rapports aux clients et répond aux commandes. Le serveur ne peut que répondre aux requêtes, pas en émettre.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.