DOCA0162FR-01

Nœuds logiques pris en charge

Le tableau suivant répertorie les nœuds logiques pris en charge dans la mise en œuvre MasterPact MTZ de la norme de communication IEC 61850  :

Nœud logique

Description

CSWI

Contrôleur de commutation. Utilisé pour contrôleur les disjoncteurs.

GGIO

Module d'E/S de processus générique.

Pour plus d'informations sur les entrées et sorties du module IO, consultez le document Enerlin'X IO - Module d'interface d'entrée/sortie pour un disjoncteur IEC - Guide utilisateur.

LLN0

Noeud logique zéro. Contient les données concernant l'équipement électronique intelligent associé (IED ).

LPHD

Équipement physique. Contient les informations relatives à l'équipement physique.

MHAI

Harmoniques. Valeurs d'harmoniques telles que THD.

MMTR

Mesures. Valeurs intégrées (énergie) destinées principalement à la facturation.

MMXU

Mesures. Contient les valeurs totales et par phase de courant, tension et puissance à des fins opérationnelles.

PTOC

Protection retard contre les surintensités.

PIOC

Protection instantanée contre les surintensités.

PTOV

Protection contre les surtensions.

PTUV

Protection contre les sous-tensions.

PDOP

Protection contre la puissance déwattée.

PTRC

Condition de déclenchement des protections.

XCBR

Disjoncteur. Indique l'état du disjoncteur.

PTUF

Protection contre les sous-fréquences

PTOF

Protection contre les surfréquences

Pour plus d'informations sur les nœuds logiques, consultez la section Annexe A.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.