DOCA0162FR-01

@updated D3
Présentation

La configuration du MasterPact MTZ IED s'effectue en deux temps :

  • MasterPact MTZ Génération du fichier CID.exi (configuration hors ligne) à l'aide du logiciel de configuration CET850 .

    Le fichier CID.exi peut être configuré et créé hors ligne sans connexion à l’IFE /EIFE interface .

  • Transfert du fichier CID.exi vers IFE ou EIFE interface (configuration sur site)

    Une fois le fichier CID.exi transféré, il est validé par l’IFE ou l’EIFE interface .

    • Le fichier CID est transféré vers l'interface IFE ou EIFE avec le micrologiciel version ≤ V004.005.000 via le protocole FTP à l'aide du logiciel de configuration CET850 . Consultez la procédure de transfert du fichier.

    • Le fichier CID est transféré vers l'interface IFE ou EIFE avec le micrologiciel version ≥ V004.006.000 via le protocole FTPS à l'aide du client FTPS, tel que FileZilla ou WinSCP. Consultez la procédure de transfert du fichier.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.