DOCA0162FR-01

Déclaration de conformité de mise en œuvre de TISSUES

Introduction

Le QAP de l'UCA IUG requiert la déclaration de conformité de mise en œuvre de TISSUES (TICS) pour effectuer un test de conformité.

Les fonctions prises en charge sont les suivantes :

  • O : mise en œuvre

  • N.a. : non applicable

Problèmes d'interopérabilité obligatoire (Intop)

Intop mise en œuvre - TISSUES

Partie

TISSUE

Description

Mis en œuvre

8-1

116

GetNameList avec réponse vide ?

O

165

Réponse d'erreur inappropriée à GetDataSetValues

O

183

Traitement des erreurs de GetNameList

O

7-4

Aucune

7-3

28

Définition d'APC

N.A.

54

Point def xVal, not cVal

N.A.

55

Ineut = Ires ?

N.A.

60

Services manquants dans les tables

N.A.

63

mag in CDC CMV

O

65

Calcul de la bande morte d'un vecteur et d'une option de déclenchement

N.A.

219

operTm dans ACT

N.A.

270

Valeurs efficaces de WYE et DEL

N.A.

7-2

30

Paramètre de contrôle T

O

31

Typo

N.A.

32

Typo dans la syntaxe

N.A.

35

Typo syntax control time

N.A.

36

Paramètre de syntaxe Dset-Ref manquant

N.A.

37

Syntax GOOSE “T” type

N.A.

39

Ajout de DstAddr dans GoCB

N.A.

40

AppID du message GOOSE dans GoID

N.A.

41

AppIE GsCb dans GoID

N.A.

42

Horodatage de SV : EntryTime dans TimeStamp

N.A.

43

Contrôle de la sémantique T

N.A.

44

AddCause - Objet non sélectionné

N.A.

45

AddCause manquantes (plage négative)

N.A.

46

Vérification de la synchronisation annulée

N.A.

47

“.” dans le nom du DL ?

O

49

TimeOfEntry du BRCB (partie de n°453)

N.A.

50

LLName avec chiffre initial ?

O

51

ARRAY [0..num] manquant

O

52

Ambiguïté dans le SqNum GOOSE

N.A.

53

Ajout de DstAddr dans GsCB, SV

N.A.

151

Contrainte de nom pour les blocs de contrôle

O

166

Attribut DataRef dans le journal

N.A.

185

Journalisation - Période d'intégrité

N.A.

189

Format de SV

N.A.

190

BRCB : EntryID et TimeOfEntry (partie de n°453)

N.A.

191

BRCB : rapports d'intégrité et de bufferisation (partie de n°453)

N.A.

234

Nouveau type de CtxInt (valeurs énumérées mappées à un entier 8 bits)

N.A.

275

Instruction confuse sur l'utilisation de GI (partie de n°453)

O

278

EntryID non valide pour un serveur (partie de n°453)

O

6

1

Syntaxe

N.A.

5

ExtensionAttributeNameEnum restreint

N.A.

8

Énumération de SIUnit pour W

O

10

Type de base pour l'utilisation de chaînes binaires

O

17

Syntaxe des éléments DAI/SDI

N.A.

169

Ordre des valeurs énumérées différent de 7-3

O

Problèmes d'interopérabilité (Intop) facultatifs

Intop mise en œuvre - TISSUES

Partie

TISSUE

Description

Mis en œuvre

8-1

235

Extension de la longueur du nom

O

246

Contrôle de la réponse négative (SBOns) avec LastApplError

N.A.

545

Passer les répertoires ne contenant aucun fichier

N.A.

7-2

333

Activation d'un GoCB incomplet

N.A.

453

Combinaison de tous les problèmes de rapport et de journalisation

N.A.

6

245

Attribut RptId dans SCL

O

529

Remplacement de la gravité Unknown par unknown

N.A.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.