DOCA0162FR-01

Déclarations de conformité (Édition 2.0)

Cette annexe décrit la conformité à la norme de communication IEC 61850 Édition 2.0. Elle ne décrit pas la norme elle-même, mais uniquement les détails de la mise en œuvre de la norme IEC 61850 dans MasterPact MTZ IED concernant les services, la modélisation, les exceptions, les extensions et les adaptations.

La conformité est décrite dans les déclarations suivantes :

  • Déclaration de conformité ACSI (Abstract Communication Services Interface) : décrit l'interface ACSI (et les services qui sont mis en œuvre). Ces services sont reliés au modèle SCSM (Specific Communication Services Model) décrit dans la déclaration de conformité de mise en œuvre du protocole (PICS).

  • Déclaration de conformité de mise en œuvre du modèle (MICS) : décrit la mise en œuvre du modèle d'information.

  • Déclaration de conformité de mise en œuvre du protocole (PICS) : décrit la mise en œuvre de la norme IEC 61850 .

  • Informations additionnelles pour les essais de contrôle de conformité de protocole (PIXIT) : décrit les informations complémentaires spécifiques à la mise en œuvre, qui ne figurent pas dans les précédents documents normalisés.

  • Déclaration de conformité TICS (TISSUES Implementation Conformance Statement) : décrit les problèmes techniques intégrés dans notre mise en œuvre de la norme IEC 61850 .

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.