0613IB1314-09

Unidad funcional inteligente

Definición

Una unidad funcional es un conjunto mecánico y eléctrico que agrupa uno o varios productos para realizar una función en un cuadro eléctrico (protección de entrada, mando del motor y control).

El interruptor automático con sus componentes de comunicación internos (unidad de control MicroLogic oMicroLogic) y los módulos ULP externos (módulo IO) conectados a una interfaz de comunicación recibe el nombre de unidad funcional inteligente (IMU).

Una IMU se sitúa alrededor de un interruptor automático de los siguientes rangos:

  • Interruptores automáticos MasterPact MTZ

  • Interruptores automáticos MasterPact NT/NW

  • Interruptores automáticos ComPact NS 1600b-3200

  • Interruptores automáticos ComPact NS 630b-1600

  • Interruptores automáticos de marcos P- y R- PowerPact

  • Interruptores automáticos ComPact NSX

  • Interruptores automáticos de marcos H-, J- y L- PowerPact

Módulos ULP por gama de interruptores automáticos

En la siguiente tabla se indican los módulos ULP compatibles para cada gama de interruptores automáticos.

Módulo ULP

Número de referencia

MasterPact MTZ con módulo de puerto ULP y unidad de control MicroLogic

MasterPact NT/NW, PowerPact marcos M, P y R o PowerPact P- and R-Frame con módulo BCM ULP y unidad de control MicroLogic

ComPact NSX o PowerPact H-, J-, and L-Frame con módulo BSCM o unidad de control MicroLogic

Interfaz Ethernet IFE para un interruptor automático

LV434001

LV434010

Servidor de panel Ethernet IFE

LV434002

LV434011

Interfaz EIFE Ethernet integrada para un interruptor automático seccionable MasterPact MTZ

LV851001

Kit de piezas de repuesto EIFE de un interruptor automático seccionable MasterPact MTZ1

LV851100SP

Kit de piezas de repuesto EIFE de un interruptor automático seccionable MasterPact MTZ2/MTZ3

LV851200SP

Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático

TRV00210

STRV00210

Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático

LV434000

Módulo de pantalla frontal FDM121 para un interruptor automático

TRV00121

STRV00121

Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático

LV434063

Interfaz de mantenimiento USB

TRV00911

STRV00911

Para obtener más información sobre el sistema ULP y sus componentes, consulte las Guías del usuario del sistema ULP.

Arquitectura de comunicación

A FDM128 Pantalla de Ethernet para ocho dispositivos

B FDM121 Módulo de pantalla frontal para un interruptor automático

C Interfaz Ethernet IFE para un interruptor automático

D Servidor del panel Ethernet IFE

E IFM Interfaz Modbus-SL para un interruptor automático

F IO Módulo de aplicación de entrada/salida para un interruptor automático

G Interruptor automático seccionable MasterPact MTZ1 o MTZ2/MTZ3

H Interruptor automático fijo MasterPact MTZ1 o MTZ2/MTZ3

I Interruptor automático MasterPact NT/NW

J Interruptor automático de marco M, P y R ComPact NS/PowerPact

K ComPact NSX/PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breaker

L ULP Módulo del puerto

M EIFE Interfaz de Ethernet insertado para un interruptor automático extraíble MasterPact MTZ

N ULP terminación de línea

O Cable RJ45 ULP

P Cable BCM ULP del interruptor automático

Q NSX Cable

Controlador remoto

Un controlador remoto es un dispositivo que se puede comunicar con una IMU mediante una interfaz de comunicación, como la interfaz IFE Ethernet. Por ejemplo, la pantalla Ethernet FDM128 para ocho dispositivos, supervisor, PLC, BMS, sistema SCADA, etc., son controladores remotos.

Para obtener la descripción de los registros y los comandos de Modbus, consulte las Guías de comunicación Modbus.