0613IB1314-09

Entradas analógicas

Asignación de registro de entrada analógica

En la tabla siguiente se describen las entradas analógicas y los registros y direcciones correspondientes del módulo IO.

Módulo IO

Direcciones de entrada analógica

Registros de entrada analógica

IO 1

0x35FF-0x3668

13824–13929

IO 2

0x41B7-0x4220

16824–16929

Registros de entrada analógica de IO 1

El orden y la descripción de los registros de entrada analógica de IO 2 son los mismos que para IO 1.

Dirección

Registro

LE

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x35FF-0x3600

13824–13825

Reservado

0x3601-0x3602

13826–13827

L

°C

FLOAT32

-50–250

Valor de temperatura Pt100 del sensor de entrada analógica (actualizado cada 1 s)

0x3603

13828

L

INT16U

0-1

Calidad de datos de la entrada analógica

  • 0 = Válido

  • 1 = No válido

0x3604

13829

Reservado

0x3605-0x3608

13830–13833

L

DATETIME

-

Marca de tiempo del último cambio de +/- 1 °C del valor de datos analógico

0x3609–0x360C

13834–13837

Reservado

0x360D–0x360E

13838–13839

L

°C

FLOAT32

-50–250

Valor máximo Pt100 de entrada analógica

0x360F–0x3610

13840–13841

L

°C

FLOAT32

-50–250

Valor mínimo Pt100 de entrada analógica

0x3611-0x3614

13842–13845

L

DATETIME

-

Marca de tiempo del valor mínimo del valor de entrada analógica registrada

0x3615-0x3618

13846–13849

L

DATETIME

-

Marca de tiempo del valor máximo del valor de entrada analógica registrada

0x3619–0x361C

13850–13853

L

DATETIME

-

Marca de tiempo del último restablecimiento de los valores mínimo y máximo del valor de entrada analógica registrada

0x361D–0x361E

13854–13855

L

INT32U

0-65534

Contador de umbral de temperatura de panel 1

Este contador incrementa cada vez que se supera el umbral 1.

0x361F–0x3620

13856–13857

L

INT32U

0-65534

Contador de umbral de temperatura de panel 2

Este contador incrementa cada vez que se supera el umbral 2.

0x3621-0x3622

13858–13859

L

INT32U

0-65534

Contador de umbral de temperatura de panel 3

Este contador incrementa cada vez que se supera el umbral 3.

0x3623-0x363A

13860–13883

L

OCTET STRING

Identificación de entrada analógica codificada con 45 caracteres ASCII(1)

0x363B

13884

L

INT16U

0-2

Tipo de entrada analógica(1)

  • 0 = La entrada analógica no es válida (ajuste de fábrica)

  • 1 = No aplicable

  • 2 = Pt100

0x363C

13885

Reservado

0x363D–0x363E

13886–13887

L

°C

FLOAT32

-50–250

Valor de disparo de umbral de temperatura de panel 1 (Pt100) (1)

Ajuste de fábrica = 50 °C

0x363F–0x3640

13888–13889

L

s

FLOAT32

1–3600

Temporización de disparo de umbral de temperatura de panel 1 (Pt100)(1)

Ajuste de fábrica = 10 s

0x3641-0x3642

13890–13891

L

°C

FLOAT32

-50–250

Valor de desactivación de umbral de temperatura de panel 1 (Pt100)(1)

Ajuste de fábrica = 45 °C

0x3643-0x3644

13892–13893

L

s

FLOAT32

1–3600

Temporización de desactivación de umbral de temperatura de panel 1 (Pt100)(1)

Ajuste de fábrica = 10 s

0x3645-0x3646

13894–13895

L

°C

FLOAT32

-50–250

Valor de disparo de umbral de temperatura de panel 2 (Pt100)(1)

Ajuste de fábrica = 60 °C

0x3647-0x3648

13896–13897

L

s

FLOAT32

1–3600

Temporización de disparo de umbral de temperatura de panel 2 (Pt100)(1)

Ajuste de fábrica = 10 s

0x3649-0x364A

13898–13899

L

°C

FLOAT32

-50–250

Valor de desactivación de umbral de temperatura de panel 2 (Pt100)(1)

Ajuste de fábrica = 55 °C

0x364B-0x364C

13900–13901

L

s

FLOAT32

1–3600

Temporización de desactivación de umbral de temperatura de panel 2 (Pt100)(1)

Ajuste de fábrica = 10 s

0x364D–0x364E

13902–13903

L

°C

FLOAT32

-50–250

Valor de disparo de umbral de temperatura de panel 3 (Pt100)(1)

Ajuste de fábrica = 70 °C

0x364F–0x3650

13904–13905

L

s

FLOAT32

1–3600

Temporización de disparo de umbral de temperatura de panel 3 (Pt100)(1)

Ajuste de fábrica = 10 s

0x3651-0x3652

13906–13907

L

°C

FLOAT32

-50–250

Valor de desactivación de umbral de temperatura de panel 3 (Pt100)(1)

Ajuste de fábrica = 65 °C

0x3653-0x3654

13908–13909

L

s

FLOAT32

1–3600

Temporización de desactivación de umbral de temperatura de panel 3 (Pt100)(1)

Ajuste de fábrica = 10 s

0x3655-0x3656

13910 – 13911

L

Ω

FLOAT32

200 – 650

Umbral de fallo de sensor de temperatura del motor

0x3657-0x3668

13912 – 13929

Reservado

(1) Valor ajustado con el software EcoStruxure Power Commission.