0613IB1314-09

Valores mínimos/máximos de medidas en tiempo real

Regla de medidas mínimas/máximas

Las medidas mínimas y máximas tienen en cuenta el valor relativo de las medidas en tiempo real. Por lo tanto, se aplica la siguiente regla:

-3800<-400<0<200<600.

En este caso:

  • valor mínimo = -3800

  • valor máximo = 600

NOTA: Esta regla no se aplica al factor de potencia (PF) ni al factor de potencia fundamental (cosϕ):
  • PFmax (o cosϕ máx.) se obtiene para el valor positivo más bajo de PF (o cosϕ).

  • PFmin (o cosϕ mín.) se obtiene para el valor negativo más alto de PF (o cosϕ).

El comando de restablecimiento mínimo/máximo (código de comando = 46728) puede restablecer el contenido de los registros de medidas en tiempo real mínimas/máximas.

Mínimo de medidas en tiempo real

Los registros 1300-1599 contienen los valores mínimos de los parámetros de medida en tiempo real:

  • Solo disponible con unidades de control MicroLogic E,P y H.

  • El registro del valor mínimo de un parámetro de medida en tiempo real es igual al registro del parámetro de medida en tiempo real más 300.

    Ejemplos:

    • El registro 1300 contiene el valor mínimo de la tensión entre fases VAB (registro 1000).

    • El registro 1316 contiene el valor mínimo de la corriente en la fase A (registro 1016).

  • El orden de los registros es el mismo que el de las variables de medida en tiempo real.

  • Los factores de escala de los valores mínimos son los mismos que los de los parámetros de medida en tiempo real.

  • Los valores mínimos de medias aritméticas y de la tensión de desequilibrio (registros 1306-1315), así como de la corriente de desequilibrio (registros 1327-1332), no están disponibles con las unidades de control MicroLogic E.

Máximo de medidas en tiempo real

Los registros 1600-1899 contienen los valores máximos de los parámetros de medida en tiempo real:

  • Solo disponible con unidades de control MicroLogic E,P y H.

  • El registro del valor máximo de un parámetro de medida en tiempo real es igual al registro del parámetro de medida en tiempo real más 600.

    Ejemplos:

    • El registro 1600 contiene el valor máximo de la tensión entre fases VAB (registro 1000).

    • El registro 1616 contiene el valor máximo de la corriente en la fase A (registro 1016).

  • El orden de los registros es el mismo que el de las variables de medida en tiempo real.

  • Los factores de escala de los valores máximos son los mismos que los de los parámetros de medida en tiempo real.

  • Los valores máximos de medias aritméticas y de la tensión de desequilibrio (registros 1606-1615), así como de la corriente de desequilibrio (registros 1627-1632), no están disponibles con las unidades de control MicroLogic E.